原创-电流反馈型CFB运放之【22】

最近又看到一遍很不错的应用手册,把它翻译整理出来分享给大家。在接下来的几个小节里来给一颗电流反馈型运放THS3001建立一个pspice模型。通过建立模型的过程来深入理解电流反馈型运放的内部结构。

如下图所示,是典型的电流反馈型运放的原理框图。对电流反馈型运放熟悉的工程师,对这个图型很了解了。图中输入级是一个放大倍数为1倍的跟限器,但这个跟限器的输出阻抗Re不为零,需要测试确定。流过负输入端Re的电流Ie被镜向到第二级,这个误差电流Ie流入第二级的互阻抗Zt形成电压值,经输出级输出,因此在第二级和输出级的关键参数即是Zt和输出阻抗Zo.

下面,一个一个的确定这几个关键参数,先从Re开始。下面介绍一个测试Re的方法,如下图,并参数输入级的内部简图。

如下图,输出级的正负输入端可以看作,一个跟随器带输出电阻Re。再看上图的测试电路,选用精密的10欧电阻。然后测试正输入端的电压V1和负输入端的电压V2.即可由上式计算出Re的值。在高频时,这个值会受到分布参数的影响而产生变化。在以前的文档中提到过。这里为了简化,忽略了这些分布参数的影响。而取固定值。这对建立相对简化的spice模型有很好的意义。


1 个回复