本文将讨论决定运 算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另 外,工程师们还能了解到,如何根据产品说明书的典型规范在室温及超过室温时估算最坏情况下的噪声。TI估算噪声的能力是很强的。
大 多数运算放大器产品说明书列出的仅仅是一个运算放大器噪声的典型值,没有任何关于噪声温度漂移的信息。电路板和系统级设计人员希望能根据典型值找出一种可 以估算最大噪声的方法,此外,这种方法应该还可以有效地估算出随着温度变化的噪声漂移。这里给出了一些有助于进行这些估算的基本的晶体管噪声关系。但是为 了能准确地利用这些关系,我们有必要对内部拓扑结构(如偏置结构和晶体管类型等等)进行一些了解。不过,如果我们考虑到最坏情况下的结构,也可以做一些包括大多数结构类型的概略性说明。本节总结了最坏情况下的噪声分析和设计的 5 条经验法则。下一节给出了与这些经验法则相关的详细数学计算方法。
经验法则 1:对半导体工艺进行一些改变,不会影响到宽带电压噪声。这是因为运算放大器的噪声通常是由运算放大器偏置电流引起的。一般说来,从一个器件到另一个器件 的偏置电流是相对恒定的。在一些设计中的噪声主要来自输入 ESD 保护电阻的热噪声。这样的话,宽带噪声的变化超过典型值的 10% 是非常不可能的。事实上,许多低噪声器件的这种变化一般都低于 10%。请参见图 7.1 示例。
宽带电流噪声要比电压噪声更容易受影响(主要是对双极工艺而言)。这是因为电流噪声与基极电流密切相关,而基极电流又取决于晶体管电流增益 (beta)。通常来说,宽带电流噪声频谱密度的变化不到 30%。

图 7.1 基于典型值估算的室温条件下的宽带噪声
经验法则 2:放大器噪声会随着温度变化而变化。对于许多偏置方案 (bias scheme) 来说(如,与绝对温度成正比的方案,PTAT),噪声以绝对温度的平方根成正比地增大,因此在大范围的工业温度内噪声的变化相对很小(如,在 25℃ 至 125 ℃之间仅发生 15% 的变化)。但是,一些偏置方案(如,Zero-TC)可以产生与绝对温度成正比的噪声。对于这种最坏情况而言,在同一温度范围内噪声变化为 33%,请参见图 7.2 图解。

图 7.2 噪声在最坏情况下和典型情况下的变化与温度的关系
经验法则 3:1/f 噪声(如,闪烁噪声)极易受工艺影响。这是因为晶体结构制造工艺过程中会产生一些瑕疵,1/f 噪声的产生则与这些瑕疵有关。因此,只要半导体工艺得到很好的控制,那么 1/f 噪声就不会出现较大的漂移。制造或工艺变化都会给 1/f 噪声带来巨大的变化。大多数情况下器件产品说明书都给出了 1/f 噪声的最大值,却没有提及工艺或最终测试时对器件进行的测量。如果产品说明书没有给出 1/f 噪声的最大值,那么,假定在并没有对工艺控制进行优化来减少 1/f 噪声的情况下,三种变化因素可用来估算最坏情况下的噪声,请参见图 7.3。
双极噪声的详细数学计算方法
图 7.6 表明了双极晶体管噪声模型的原理。图 7.7(方程式 1、2 和 3)中给出了双极晶体管的基本噪声关系。在该部分中,我们将利用这些方程式,以得出一些基本关系,而经验法则就是基于这些基本关系得出的。

图 7.6 双极晶体管噪声模型

图 7.7 双极噪声基本关系
利用方程式 1 进行分析:双极热噪声
方程式 1 说明了一个双极晶体管基极中的物理电阻热噪声。在一个集成电路运算放大器中,电阻器通常是由与差动输入级基极串联的 ESD 保护电路提供的,如图 7.8 所示。在一些情况下,这种噪声是主要的噪声源。对大多数集成电路工艺而言,为该电阻设置 ±20% 容差值是合理的。图 7.9 显示,输入电阻出现 20% 的变化时噪声会相应地发生 10% 的变化。

图 7.8 运算放大器噪声热噪声分量

图 7.9 热噪声容差