This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

器件的型号选择

Other Parts Discussed in Thread: OPA4132, OPA4134

1、电容式拾音器中如果没有JFET,在电路里自己要加一个JFET。如何选择JFET的型号,器件选择时有哪些需要注意的指标?

2、计划对于8路20~20kHz的音频信号进行高精度同步采集,希望能推荐1)音频放大器;2)用于音频信号的AD转换器,不知道是否有多路的音频放大器。

谢谢

  • 自己要加一个JFET? 想要采用分立器件吗, 这类器件通常在 IC 里集成, 市场上分立器件型号很少, 也不容易买到。
  • 首先谢谢您的回复!

    我需要在只有振膜的拾音器(拾音器内部确定没用JFET)和我设计的音频放大电路之间加一个JFET。因为不知道怎么选通常已经被放在拾音器内部的JFET,所以想咨询一下大家如何选择型号以及JFET的技术指标对音频信号的采集有什么影响。

  • 对于音频放大器,您需要几路的, 因为不知您的具体要求,比如供电电压范围,带宽要求,在1KHz时的THD+N的具体要求,如果4路的话可以看下OPA4132, OPA4134.
    用于音频的AD转换,器件也很多,您可以看下选型链接, 可以根据具体要求进行筛选:
    www.ti.com/.../products.html


    关于JFET的选型,个人认为除了常用FET的参数需要考量外,用在音频上可能更重要考虑的是噪声系数。