你好,TI。
这个片子用做锂电池(2.7V-4.2V)升压再给产品供电。
要求稳定持续输出5.2V,峰值电流至少95ma。
为什么不能通过webench的设计。
我看参数是1.8V可输出0.4A,那么输出5.2V应该支持到0.138A。那里有不对的吗?
临时飞线了个电路,在负载为1ma电流时,效率只有62%。
这个哪里可以改善,外围的容阻和电感要贴的非常近吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,TI。
这个片子用做锂电池(2.7V-4.2V)升压再给产品供电。
要求稳定持续输出5.2V,峰值电流至少95ma。
为什么不能通过webench的设计。
我看参数是1.8V可输出0.4A,那么输出5.2V应该支持到0.138A。那里有不对的吗?
临时飞线了个电路,在负载为1ma电流时,效率只有62%。
这个哪里可以改善,外围的容阻和电感要贴的非常近吗?
功率电感料号为SLS4D28S4R7NTT ,只提到 Irat 为1.32A,好像没有提到Isat,但是应该不会很小吧。
请教一下功率回路这个在layout设计上有什么讲究吗?
就是输出线路尽量粗而且短,
然后阻容尽量靠近IC输出脚(目前电容都是X5R_1206,电阻都是1%_0805,还要换成0603?),
VOUT这里不要敷铜了?
我在GND上打的过孔会是干扰因素吗
4401.zipHI,这个是我画的板子,一共两种布局方案,1个参考PDF文档上面的,另一个参考一个EVM板子上面