This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2024:TPS2024的使用寿命查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617297/tps2024-queries-on-lifetime-of-tps2024

部件号:TPS2024

您好,

1.我们打算将其用作充电检测开关,因此每次为产品充电时,开关将处于开启状态约3小时,

2. IC开关在这段持续时间内是否会承受流经它的1A负载

3.我们可以安全地假设充电周期为每天10次左右,以便长时间使用。  

4.上述情况是否会影响IC的使用寿命。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,请再查询TPS2024。 TPS20xxEVM-290的物料清单显示了要使用0.1uF CAN 0603封装的0805封装。
    此致
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS2024重新注释最大连续电流为2A,因此1A低于最大连续电流,这是正常的。
    2.如果所有条件均未超过数据表声明,则设备寿命不会影响。
    3.0603封装可替代0805封装。