This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:文档支持(入门级参考- TI 15.4 堆栈)

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599765/cc1310-document-support-beginner-reference---ti-15-4-stack

部件号:CC1310

您好,Guyz:

我正在遵循TI 15.4 堆栈和相关示例(传感器-收集器)来实施由多个传感器(超过1000个)和多个收集器组成的无线星型网络(由于单个收集器处理传感器的编号限制)。 为了对15.4 堆栈有基本的清晰了解,我参考的是“NXP IEEE 802.15 4堆栈用户指南”,它描述的协议比“CC13x0 Simplelink TI 15.4 堆栈2.x.x嵌入式开发人员指南 ”更清晰(我需要对协议有基本了解,这就是我参考此文档的原因。 所有实施都将使用TI组件进行开发)。

1. 示例中添加到协议的功能是什么?

2. TI何时推出新的堆栈? 将会发生什么变化? 查找有关堆栈的新闻的链接也会很有帮助。

提前非常感谢。

Dulip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我将TI 15.4 堆栈添加到主题字段中,因为此协议由特定团队处理。
    在此期间,我们有一些指南,您可以了解一下:
    入门指南:
    dev.ti.com/.../

    SDK用户指南:
    dev.ti.com/.../

    和一些培训(向下滚动到TI-TI 15.4 堆栈):
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢FredG的帮助。 我现在将研究一下这种提法。

    顺便说一下,您是否可以向我发送一个新闻简报链接,或者我可以更新我对TI 15.4 堆栈及其未来改进的了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dulip,

    请订阅SimpleLink CC13x0 SDK页面上的警报,网址为    获取有关新产品发布的通知。  

    新功能在发行说明中提及,您可以从第页的文档概述中获取    每次发布后。  

    另请参阅FredG推荐的文档,它们应能为您提供有关15.4 堆栈的足够知识。  

    如果您需要更多帮助,请在本论坛上发布您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Suyash。 我会研究一下并签署。 我一定会在需要时寻求您的帮助。 这是非常可靠的,而且很有生产能力。RelaxedRelaxedRelaxedRelaxed