This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:我的主机应用程序在ZDO_SRC_RTG_IND上应如何反应?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/604326/cc2538-how-is-my-host-application-expected-to-react-on-a-zdo_src_rtg_ind

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,

使用CC2538上的ZNP固件的IM,通过USB连接到基于Linux的网关。 我最近首次开始集成多个终端设备。 到目前为止,我只处理路由器,从未看到过ZDO_SRC_RTG_INDS。 我不知道在收到此类消息时,我的应用程序的预期行为。 他们经常进来,所以我想知道他们的意思是什么,以及如何应对。 收到ZDO_SRC_RTG_IND后,我的应用程序应该怎么做?

由于我认为默认的AO0V机制非常适合ZigBee内部的唯一路由方式,所以我没有对路由机制进行任何更改。 但我在论坛上发现了一些话题,指出还有其他机制。 哪一个是最好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅第5章。 在Z-Stack Developer的Guide.pdf中进行路由选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我不知道为什么会收到此帧,以及我的应用程序在阅读您提到的文档中的路由章节时应该如何反应。 您能更直接地告诉我我的应用程序应该如何反应吗?

    此外,我还遇到了一些我以前从未注意到的设置。 例如MAX_RTG_entries, route_expire_time, MAX_RREQ_entries。  我想知道此设置的好值是什么,因为默认的TI选择似乎相当小。 他们为 Nwk_MAX_DEVICE_LIST选择了默认值20 ,结果在普通家庭自动化网络中非常小。 您能否为上述设置推荐一些好的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不必在申请中处理ZDO_SRC_RTG_IND。 有关配置大型Zigbee网络的信息,请参阅 www.ti.com/.../swra427c.pdf上的应用说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。  

    我还有一个关于这份文件的问题。 他们使用 启用了多对一路由的Concentrator,虽然我想我知道如何实际启用此功能,但我不知道我的应用程序是否需要调整以适应此功能。 我是否需要手动管理路由? 或者,我的应用程序是否可以像现在一样运行,而无需任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用程序应该可以正常工作,无需修改。