This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:以5kbps长距离模式发送10kbps

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603144/rtos-cc1310-sending-10kbps-in-5kbps-long-range-mode

部件号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

我需要以10kbps的速度发送数据。 但我也需要远距离。 我想使用5kbps,SimpleLink长距离模式。

问题1:如果我将其数据速率从5kbps更改为10kbps,此模式是否仍保持长范围? (我还应改变其偏差和Rx体重滤波器)

问题2:您可以建议我使用哪种模式发送10kbps数据以获得最佳范围?

此致。

Ramazan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:是的。 更改数据速率,偏差和RX BW,它仍然是长距离模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回答。

    长距离模式和正常10kbps模式之间有何区别? 什么使此模式"长距离"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长距离模式使用DSSS和FEC来提高灵敏度,同时使链路更加坚固。 通过使用编码,无线符号速率高于吞吐量数据速率。 在CC1310上,最小RXBW相当高(~39 kbps),这意味着对于低数据速率,可在不增加RXBW的情况下增加信号带宽。

    但对于10 kbps LRM,无线符号速率为40 kbps,这意味着信号带宽的增加需要更高的RXBW。 对于此设置,SmartRF Studio中10 kbps设置的灵敏度将接近10 kbps LRM。 (如果没有FEC,链路的稳定性将会降低)