我们想使用BQ25895为电池进行快充,但是也用后续电路的STM32的I2C为BQ25895配置快充。
后续电路需要至少3.7V输入电压,最大瞬时电流为2.8A。
请问一下VSYS引脚或者PMID引脚作为后续电路的输入,会有什么不一样的影响?理论上来说肯定是用低一点的电压效率会更加高,但是看上去PMID引脚输出电流会比较大。
另外,我还想确认一下,如果插入USB,VSUS的输出是由USB供电的而不是由电池供电的吧?
如果没有插入USB,那VSYS的输出就是由电池直接供电的?VSYS在USB供电的情况下,其输出电压最低是多少?我看文档里没有写。
我有看到25895不支持QC3.0,但是25890H是支持QC3.0的。请问一下,如果想支持QC3.0的话,是否需要更换成25890H芯片。
如果使用I2C控制的话,支持QC3.0快充的一个常规的流程有没有?比如先设置电压或者电流到多少,或者逐步向上增加等。
如果使用了D+ D-接口的话,是否不再需要I2C去进行相关的控制了,因为D+ D-会和适配器自动协商电压和电流?
感谢!