Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34110
为什么在数据存储器中有两个“周期计数”参数?
只要累积放电大于或等于CC阈值,配置>数据>循环计数(Configuration> Data> Cycle Count就会增加。存储在配置>数据>循环计数(Configuration> Data> Cycle Count)中的值由CycleCount()返回:0x2C/0x2D命令对。
Qmax更新时,气压表>状态>循环计数(Gas Gauging> State> Cycle Count)设置为等于存储在配置>数据>循环计数(Configuration> Data> Cycle Count)中的值。
MaxError(): 最后一次QMAX更新之后,对于CycleCount()的每个增量,0x03内部将递增0.05%,例如((配置>数据>循环计数(Configuration>Data>Cycle Count)-电量计>状态>循环计数(Gas Gauging>State>Cycle Count))* 0.0005)。
CC增益和CC Delta都用于校准检测电阻,但是CC增益和CC Delta有什么区别?
CC增益是用于校准感测电阻、走线和内部库仑计数器(积分ADC delta sigma)误差的增益因子。在报告平均电流的算法中使用它。
CC Delta是用于校准感测电阻、走线和内部库仑计数器(积分ADC delta sigma)误差的增益因子。通过剩余容量寄存器报告电池充放电的算法中使用它。
CC增益和CCDelta之间的区别在于:报告平均电流的算法会抵消时基,因为平均电流不具有时间元件(以mA报告),且CC Delta需要一个时基来报告剩余容量(它以mAh为单位报告)。
CC增益和CC Delta不需要用户直接修改。它们可通过“校准”模式中的当前校准功能进行修改。
如何在装有x86类型处理器的计算机上为bq34z100-G1 执行浮点转换?我可以用来验证数字对吗?
有关我们许多仪表的浮点格式的一般信息(例如bq27xxx、bq34z100和bq34110):
不符合IEEE标准;它为大字节序,指数优先。接下来的3个字节是尾数,其隐含的第一位为1,因此以数字的精度挤出一个额外的位。但是,请注意尾数第一个字节的MSB是符号位。
此处为“C”代码,它占用4个字节,并在基于Intel的典型计算机(小字节序)上从仪表的大字节序转换为双字节序。
BQ34Z100-G1:如何设置BQ34Z100-G1来测量铅酸(PbA)?
要快速开始与电量计通信,请遵循以下快速入门指南:www.ti.com/.../sluubv2
您可启动,并以4 V运行。设置FLASH UPDATE OK VOLTAGE = 1000 mV
建立通信后,如果电池电压低于5 V,则使设备保持低于5 V模式。
如果电池大于5 V,则更改VOLTSEL = 1,然后关闭设备电源。请按照以下说明在电路板上相应设置外部分压器:www.ti.com/.../sluu904
使用外部分压器(16 V、32 V或48 V模式)跳线组(和> 5 V跳线组)时,请以较高的电压为设备供电。
单击bqStudio中功能区上的“数据存储”按钮以打开“数据存储”窗格。如果将分压器设置为16 V,则将分压器设置为19182。如果EVM上的分压器设置为32 V,则将分压器设置为37364。如果EVM上的分压器设置为48 V,则将分压器设置为55545。
单击bqStudio中功能区上的“校准”按钮以打开校准窗格。
选中“校准cc偏移”和“校准板偏移”复选框,然后单击“校准”按钮。
校准完成后,请取消选中所有复选框并校准电压,如本视频所述:training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration
电压校准完成后,请执行此视频中所述的电流校准:training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration
接下来,我们将对您的电池进行chemID匹配。
更换电池电源。连接充电器。让电池在室温下达到平衡。
使用bqStudio,单击功能区中的寄存器按钮。 单击开始日志以开始记录。给电池充满电,然后使其松弛。松弛后,以C/20的速率放电,直至完全放电,然后让电池完全松弛。现在,结束日志。有关铅酸的具体说明,请参阅GPCCHEM指南的第3.4节,位于此处:www.ti.com/.../slva725
请按照上面链接的GPCCHEM指南中所述,使用日志和配置创建一个zip文件。创建存档后,请将其提交到GPCCHEM工具,位于此处:http://www.ti.com/tool/gpcchem
要观看有关单电池设备和锂离子化学物质(极其相似)的视频指南,请执行上述过程,
点击此链接:training.ti.com/chemistry-id-matching-online-gpc-tool .请注意:视频中建议的锂离子的静止时间和充电/放电速率与铅酸不同。请参阅第3.4节中的GPCCHEM指南说明中的铅酸说明(以上链接)。
GPCCHEM工具将返回推荐的chemID,以供您的设备使用。
在bqStudio中,单击功能区中的“化学”。向下滚动并选中您的chemID。然后,要将chemID编程到设备中,请选择“对所选化学程序进行编程”按钮。
成功编程chemID后,请按照设备数据表中的说明修改电池的铅酸测量设备参数:www.ti.com/.../bq34z100-g1
设备的默认值设置为锂离子设置。确保为每个电池设置电压值。SERIES值应设置为电池组中串联的电池数量。例如,一个12 V铅酸蓄电池有6个串联的电池。上面链接的数据表描述了需详细进行的更改。请注意第8节。
配置完成后,请运行一个包含两个完整放电的学习周期。确保更新状态= 0x06。请不要手动将更新状态覆盖为0x06,因为将不会学习此电池组。
本文档介绍了学习周期的基本过程:www.ti.com/.../slua777.pdf
简言之,对于铅酸,学习周期如下所示:
0.配置数据闪存,打包化学,执行校准并导出GG文件(以供以后比较)
1.启用IT
2.发送重置命令(0x0041)
3.给电池组充电,直到充满。
4.静止直到OCVTAKEN标志置位
5.C/5放电至终止电压
6.静止直到OCVTAKEN标志置位。此时,QMax应该更新,且更新状态应该增加到0x05
7.给电池组充电,直到充满。
8.静止直到OCVTAKEN标志置位
9.C/5放电至终止电压
10.静止直到OCVTAKEN标志置位。此时,Ra表应该更新,且更新状态应该增加到0x06
此时,应该已经完整学习并准备测量SOC。
BQ34Z100-G1:对于设计能量标度和电流校准,设计能量标度时是否需要电流校准?
Q: 电池7s 30Ah,典型电压为3.8V.
BQ34z100G1基于1节电池进行电池设置。
设计能量为30000mAh x 3.8V = 114000mAhW 此值超过32767mAh。
需要标度 114000mAh/4标度= 28500mAh *设计能量标度是4
[ 问题 ]
如果将设计能量设置为4,则需要的电流校准与标度(=除法器)相同,为4吗?
*这表示设计能量设置为4,例如,实际电流为4A。
需要校准为1A吗 ?? *等分为4 ??
或设计能量标度与电流设置无关??特别是满充时电流??
有时会混淆此BQ34Z100G1的电池设置和电流设置。
A: 对于这种容量的电池,若电池永远不会以高于1C的速率充电或放电,则仅需要使用设计能量标度。
如果具有此容量的充电/放电大于1C,则需要电流标度。使用当前标度(例如,因子2)配置值,并将该标度因子应用于其中所有带有A或W的值。如果在应用此标度因子后设计能量仍然过大,请应用其他设计能量标度。
Q: 是的,电流标度必须超过1C(=电池容量30000mA)。
想用当前标度 (=除法器)“再次确认”设计能量标度。
仅设计容量标度时,不会更改“电流标度”。
30A以下的充电/放电电流 。
这是否正确 ??
A: 是的,对于设计能量标度,请在量表中进行设置,然后修改数据表中表15中给出的值。
如果电流不超过+/- 30 A,则无需电流标度。