Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
Q: BQ24133设定充电电流的精度偏差是多少??比如我用了1%精度的电阻限定充电电流2.21A,如果分压没有变化,但是充电电流的最大值有的2.16A,有的只有2.05A,是否合理??有什么地方会影响这个指标??
A: 您好,电流的精度有两方面的因素决定的,VISET和RSR,如果VISET不变的情况下,Rsense的精度是1%,电流应该在2.18A~2.23A.
可以做一个验证,在电池充的过程中量一下IEST pin上的电压,和Rsense实际的阻值,通过公式看一下实际的电流和计算出的电流值有没有差异。
在快速充电的情况下,充电电流控制精度跟SRP,SRN之间的电压相关:
输入的电流精度跟ACP,ACN之间的电压相关:
您可以根据实际情况看一下电流是否在范围内。