EV2300驱动的机制是通过TUSB3210先下载BQ8015的固件,然后8015接入系统,使用HID方式驱动。win8系统下,3210下载始终有问题,导致后续8015无法使用。
现在有一个简单的办法能解决固件下载的问题,就是利用vmware的虚拟系统。
首先在win8中安装vmware,然后在虚拟机环境中安装一套winxp sp2系统。启动xp sp2,插入EV2300。vmware接管了win8的设备驱动管理,在xp中会发现新设备。然后,在xp中安装ev2300的驱动。8015会下载固件,ev2300成为标准HID设备。win8中就可以使用ev2300了。
如果在win8中出现不能访问,请重启xp虚拟机。关键问题是在xp启动前,不能插入ev2300.
另外,如果先安装xp sp2版,安装ev2300驱动后,再升级sp2到sp3,ev2300的驱动还是能用的。而在sp3系统中安装驱动,则ev2300不能被驱动。