This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:离线可视化工具- MMWAVE_Fluid _LEVEL_Transmiter_1_0_0未打开

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029389/codecomposer-offline-visualizer---mmwave_fluid_level_transmitter_1_0_0-is-not-opened

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

 

我下载离线可视化工具- MMWAVE_Fluid _level_Transmiter_1_0_0并尝试它。 但由于弹出窗口显示\guicomposer\runtime\gcruntime.v5\mmWave_Fluid _level_Transmiter_1_0_0\splash 中没有任何清单或未被读取、因此未打开。

 

请修复此问题吗?

 

我还有一个请求。

您是否会添加选项以更改液距图示的最小值? 最小值为500 (50cm)。 储罐比它大。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。  

    我们将调查您的疑虑、并将在本周再次与您联系。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您的回复。

    我没有通知过操作系统。 它是 Windows 10 64位。

    我期待收到您的回复。

    谢谢、此致、

     Kuerbis、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请帮助我们了解:

    哪个步骤完全失败

    2.活动的意图

    用于在硬件上加载提供的 bin

    用于修改-编译-重新加载新映像。

    谢谢你

    Vaibhav