This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【2018.12.4直播QA】TI 基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器的应用介绍

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, LMG3410R070, SN74LVC1G3157, OPA237, TIDM-1007

直播讲师:王蕊

直播Q&A:

1、既然用GaN,为什么不是CCM?

A: CRM是电感电流临界导通模式,相比于CCM, 更容易实现软开关控制,实现高效率

2、F280049这颗IC,相对于以往的TI的Piccolo系列,有什么较大的改变,如ADC精度以及memory等方面???

A: 性价比的提高,包括工艺的改进,主频的提高和更多模拟部分的集成等等。

3、关于PFC技术,除了可以节省面积、成本(bom成本)等方面,还有那些技术优势

A: Gna 软开关PFC参考设计 除了可以实现高开关频率控制,还可以实现接近99%很高的效率

4、PFC图腾柱功率因素矫正在环路搭建时有哪些注意事项?环路参数调整有没有没有什么好的方法?

A: 加对电网电压锁相环控制,环路参数调整可以用SFRA工具辅助调节

5、TMS320C54x芯片属于哪类DSP

A: C5000系列,跟今天的C2000是两大不同的产品系列。

6、有没有什么好用的环路模拟仿真程序库包?

A: TI C2000提高SFRA (software frequency response analyzer)

7、1.2MHz的开关频率,是每个开关周期都进行一次环路运算吗?F280049主频100MHz,一个开关周期才83个CPU时钟,能把环路算完吗?

A: 请关注直播内容,并有基本的计算时间和内存分配benchmark

8、资料可以下载吗?

A: 可以的,请下载c2000ware digital power SDK

9、功率如此大,如何进行散热。该转换器所使用的主控芯片有什么特点。

A: 效率很高,实际损耗并不大,另外主控芯片集成了TMU,tpye-4 PWM,内部比较器模块等实现高精度PWM控制以及复杂算法控制

10、应用领域有哪些?

A: 开篇已经提到,包括服务器电源,通信电源,工业电源和车载OBC等

11、PFC 为什么效率高

A: 在整个电网电压输入范围基本上实现了ZVS软开关技术

12、开关电源带pfc功率校正是什么意思

A: 就是实现输入电流与电网电压同频同相控制,减少电流对电网的干扰

13、基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW其转换率最大能达到多少?

A: 效率最高可以大98.7%

14、电源里主动PFC和被动PFC有什么区别

A: 主动PFC需要加控制芯片,对输入电流波形和相位进行调理,功率因数比较高

15、带pfc 输入电压和电流正比吗

A: 电网电压增加锁相环控制之后的信号, 与电流的峰值信号相乘就是电流的本周期的参考电流信号

16、如何选择PFC电路二极管来提高PFC电路效率?

A: 本方案是采用MOSFET来代替二极管,让电感能够有一定的负电流控制,实现更宽范围的ZVS软开关。

17、高密度临界模式 (CrM) 图腾柱 是什么概念?

A: 图腾柱pfc一种PFC的电路拓扑结构,临界模式CRM指电感电流控制是临界导通模式

18、pfc校正功率因素能到多少

A: 接近于1

19、是否有半桥或全桥封装?

A: 是半桥封装

20、死区时间最小到多少?

A: C2000最新的F28004x的高精度PWM可以支持死区模式,达到180p的精度,因此是它的倍数即可。

21、F280049pwm最高能出多少频率?

A: 可以比1.2MHz更高

22、图腾柱功率因数校正的原理是什么?为什么选用图腾柱功率因数校正?

A: 图腾柱PFC电路是最简单的PFC无桥的电路拓扑,能实现较高效率控制

23、TI 基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用优势有哪些?

A: 应用优势是实现很宽范围的ZVS软开关,效率提高。

24、轻载时变压器噪声与重载时开关管尖峰是小功率开关电源的难点,TIDA-00961方案在这两方面有无更好解决?

A: TIDA 00961采用了interleave 两相交错PFC控制,轻载时只开一路PFC, 重载时开两路,在轻载时也能实现比较好的性能

25、C2000产品使用了GaN材料吗

A: 不是的,这是两个不同的部分。C2000实现数字控制,GaN实现功率驱动。

26、GAN对驱动电路有什么特殊要求?

A: LMG3410R070是把管子和驱动都集成在一起,并且集成了过压,过流,温度保护功能

27、ZVS检测是通过外围电路吗?ZVS控制的范围是?

A: 通过检测电感上的电压,经过RC滤波后送至MCU的比较模块,进行相关的ZVS环路控制

28、F280049主控芯片是集成PFC功能,还是方案需要额外的PFC芯片?

A: 不需要,使用F280049实现数字控制

29、TIDA-00961方案在多大功率以上的电源设计有更好的性价比优势?

A: TIDA 00961目前最高功率可以达到2KW

30、效率98.7%是怎么做到的,依靠哪些设计?

A: 跟普通的图腾柱pfc比较,方案改进了ZVS控制,即对电感电流在一个pwm周期内有一定的负电流控制,实现ZVS软开关,提高了效率

31、目前GaN是只有FET还是有有集成的电源芯片或模块了呢

A: LMG3410R070集成了GnNf管子,驱动,和相关保护

32、目前是在多少电压下工作的啊?

A: 可以支持220Vac和110Vac

33、电感如何优化?高频对电感影响很大吧

A: 高频电感可以设计的比较小,TIDA-00961采用的是15uH电感

34、增加交错并联的相数具有哪些特点?

A: 功率可以做的更大,同时电流谐波控制会更好

35、这么高的效率,,带载测试的实际效果?

A: 可以参考直播后面的实验波形

36、散热效果怎么样 需要强制散热吗

A: 不需要

37、为什么电压是85-265之间,超出电压是否有可能的环境?会怎样?

A: 超出电压需要进行过压保护

38、基于Gan的转换器开关动作频率有多高呢。

A: 可以达到1.2MHZ

39、图腾柱PFC相对于传统PFC有哪些优势?

A: 无桥PFC,效率可以更高

40、电源输入范围多大?满足110和220两种吗?

A: 满足

41、GaN可以在BLDC领域应用不?

A: 可以,TI有针对电机控制的参考方案

42、输出电压390V是个什么概念

A: 对输出电压进行恒压控制,即控制在390V左右

43、一般环路的调用周期和开关频率有没有一定的关系?

A: TIDA00961有三个环路控制,分别是电压环,电流环,和ZVS环, ZVS环是开关频率的1/3。

44、这种是什么模式的PFC?

A: 图腾柱 CRM 的PFC

45、GaN应用会降低过零点电流尖峰吗?

A: 需要在控制加入专门针对过流点时的控制,如主控管软起,各个开关管的合理的开通顺序等

46、功率因数非常接近1对电网有什么危害?

A: 接近于1,对电网影响就很小

47、一定需要锁相环来判断电网的过零点吗?采用锁相环的好处是什么?锁相环会增加程序的执行速率

A: 不需要判断过零点,好处就是锁相环输出是标准的正弦波,防止电网正弦波不高引起一些电流谐波增加

48、請問Blank的時間怎麼定義?

A: 使用内部PWM模块寄存器设置

49、ZVS的处理过程是硬件处理的吗,需要软件参与吗?

A: 硬件处理

50、所以Blank信号相对dsp是一个输入信号?

A: 是你自己可以设定的一个窗口

51、TMU有開根號的指令嗎?

A: TMU没有,但是FPU有

52、此PFC的效率如何?能达到多大的功率因数?

A: 99%和0.99以上

53、在控制环路中计算参数的原则是什么,硬件加速单元是怎样做到快速计算的,从10US到0.5US提高速率的原则是什么?计算公式这么复杂,都是可以自动计算吗,在设计中是否需要人工来计算这个复杂的公式?

A: 计算公式可以查看相关的文献,计算快速的原因是可以使用FPU和TMU通过硬件指令执行复杂的开方和除法以及三角运算。

54、F280049的AD采样,看课件上是有多个ADC转换器,是否说明可以进行同步采样?采用同一个触发条件,把280049的所有AD通道都完成一次采样最短需要多长时间?

A: 之前的芯片也可以同步采样,F280049有多个ADC转换器是既可以同步采样,还可以同步转换,转换速度是3.5MSPS

55、F28用的开发环境也是CCS吗?本方案的程序官方提供吗?

A: 是CCSv8,相关资料下载请参考问题#21的回答。

56、CLA能读取AD转换值和进行环路计算,以及PWM的CMP赋值吗?这样是不是说明整个控制环路都放在CLA里面?比如说通过PWM的某个条件触发一次就经行一次环路计算,以达到控制频率和开关频率同步的目的?

A: 是的,可以这么做

57、原理图中有没有OCP等保护电路?该保护功能怎么实现?

A: 使用片上CMPSS直接硬件保护

58、怎样快速看懂视频中这个SOLUTION:ONE SHOT标题页面里的这个图的原理

A: 可以查看F280049的TRM(technical reference manual)中对应的EPWM章节的详细描述

59、如果功率回路出现过流,如何实现其保护功能?

A: 保护是通过片上模块CMPSS硬件实现的

60、主要就是AD采集的处理,和PWM的输出控制,别的简单点的MCU也可以实现吧?

A: 原理上是的,但是ADC需要采样速度和精度,PWM需要高精度控制和对应的高频,还有两个模块之间的协同,以及刚才提到的许多PWM的实现细节,包括CPU的硬件支持一些快速运算,这些是通用MCU都不能实现的。

61、该方案中的CPU对于AD采集是不是要求很高,需要多高的精度。

A: 目前使用的的是12位模式

62、在高频开关下如何来保持控制的精确性和准确度

A: 采用28004x type4 HRPWM,实现对周期,占空比以及死区的高精度PWM控制。

63、如何避免在输入电压过零点时刻的电流尖峰?

A: 刚才介绍过使用片上EPWM的blanking功能

64、这个TFU加速单元只针对ZVS使用是吗?

A: ZVS并没有使用TMU,它是使用片上的CMPSS和PWM实现的,TMU是用于计算开关时间。另外它还可以完成涉及到三角运算的任何场合,比如电机控制的park变换。

65、F280049最大支持多大的闪存?

A: 256KB

66、AD的采样频率多快啊?

A: 3.5MSPS

67、采用氮化镓高频化的无桥PFC后,体积大大能变小吗,成本还是比较是升还是降了。

A: 能够大大提高功率密度

68、效率提高是怎么实现的?

A: 效率提高提高扩展ZVS软开关,控制电感电流有一定的负电流

69、TIDA-00961方案系统实时工作时钟是多少?ADC是多少位的?

A: 主频100MHz, ADC是12 位

70、TFU加速单元 有什么独特的地方么

A: TMU使用硬件指令执行除法和三角运算,可以在单周期内完成,与执行加法和乘法一样,传统的做法是使用函数库或者查表,分别需要占用很长的执行时间或者很大的内存空间。

71、输出功率多大?

A: 1.6KW

72、输出是不是变频的?

A: PWM控制是变频率的控制

73、TI功率因数校正 (PFC)转换器电路,输入滤波电容,功率开关管和输出二极管的设计如何取值的?

A: 具体可以看TIDA00961设计文档

74、TIDA-00961方案 有那些保护措施

A: LMG3410R070集成了对模块的过压,欠压,温度保护等

75、如果设计别的拓扑时开关频率和环路调用频率有没什么关系?

A: 电流环频率为50K,ZVS环频率是开关频率的1/3

76、这个器件可用于5G吗

A: 可以,而且后续我们还会推出降低成本的同类器件。

77、2KW功率工业电源图腾驱动。大约需要几个MOS并联

A: interleave两相pfc,还是用两个MOS管做低频控制

78、目前有没有根据ZVS检测调整续流管的导通时间?

A: 有,直播提到ZVS环控制就是调整续流导通时间

79、这个方案中电流环的控制采用了什么方式?

A: PI控制

80、GaN的开关频率是多少?开关损耗大吗?效率高吗?

A: 最高可以达到1.2M,由于采用了软开关技术,开关损耗比较小

81、输出能否串联或并联,提高输出电压或功率?

A: 方案是两相的交错pfc,提高输出功率

82、电源功率最大做到多少?

A: 目前方案最高做到2KW

83、这个方案有什么优势?

A: 高效率,高功率密度,尺寸小

84、可实现全范围ZVS控制有哪些要求?

A: 在电网输入电压大于1/2输出电压时,需要让电感电流有一定负的电流,这个负电流持续时间需要精确控制

85、400W的功率,大约需要几颗?

A: 单相pfc控制可以实现800W左右输出

86、CRM交错并联控制的难点在于又要过零点开通,又要交错开通,这个问题要说明白吧

A: CRM控制需要精度算出开关开通时间,关断时间,交错开通主要是两个PWM相位错开180度

87、MOSFET要选择多少V耐压的?

A: 600V

88、Slave Phase 不进行ZVS检测,能彻底实现ZVS吗?

A: ZVS是环路控制,在实时的调节,输出结果会调整PWM周期,两路PWM周期是一样的

89、并联可以提高?

A: 提供输出功率

90、TI的GaN产品是自己生产制造的?器件设计有有什么特点?

A: 是的,特点是集成管子,驱动,各种保护等,具体可以在官网上看相关LMG3410R070资料

91、98.7%是PFC效率,还是OBC效率?

A: PFC效率