1)直接读取914的0x00,返回0xC0。
2) 直接读取914的0x06,可自动获取913的地址0xB0。
3) 直接读取914的0x03,返回0xE9。
4) 直接读取914的0x21,返回0x17。
5)配置SER_Alias地址0x07,写入别名0xB2。
6)读取913器件(0xB2) 的0x00地址,无法获取。
7)测量lock脚,一直为低,测量I2C信号发现写0xB2后, ACK无响应。
这是什么问题导致这种情况?
(ds90ub914与DS90UB913分2块板,914工作电压在3.3V,913工作电压在1.8V,这是否存问题)