您好!最近在使用ADS8900B这个ADC,在调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,下图为ADC没有输入信号,采的底噪值,如图所示采样数据表现为将底噪数据往上抬高了大概550,采样单音正弦波也是如此,将正弦波往上抬550。(该器件为20位ADC,使用采样率为500KHz)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!最近在使用ADS8900B这个ADC,在调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,下图为ADC没有输入信号,采的底噪值,如图所示采样数据表现为将底噪数据往上抬高了大概550,采样单音正弦波也是如此,将正弦波往上抬550。(该器件为20位ADC,使用采样率为500KHz)。
您好,DC偏置电压大概多少? 寄存器0X30h是否有配置?
是不是ADS8909集成的内部buffer 输出的offset电压?
我现在测试了三个器件,都有一点直流偏移,三个器件的偏移不台一样。目前这个器件的偏移换算出来大概是4mv左右。0x30这个寄存器我设置过0x30h(对应-4.5mv)和0x2Fh(对应4.2mv),单是对这个直流偏移的问题没有影响呢。
接地这个器件貌似不能正常工作。我接在公模电压上试过,测试出来没有那么大的直流偏移。主要目的不是测试这个器件的offset是多少。 主要是电路里有这个offset想去除,可能是我前端放大器那部分带进来的。