Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
大家使用ADS1298出来的8通道原始数据是多少,我使用的心电模拟仪送信号,出来的原始数据的基线怎么这么高,下位机需要做哪些处理才能把基线拉倒一个固定的位置,希望TI老师或者做过的师傅指导指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
大家使用ADS1298出来的8通道原始数据是多少,我使用的心电模拟仪送信号,出来的原始数据的基线怎么这么高,下位机需要做哪些处理才能把基线拉倒一个固定的位置,希望TI老师或者做过的师傅指导指导。
这可以在数据手册中找到,它是一个24位status word,每个通道后跟24位。
<STATUS><CH1><CH2>......<CH8>
基线是否固定在DC水平? 如果是这样,只需将直流值转换为伏特后从测量中减去该直流值即可。
基线漂移(更改)是否大于?如果是,这通常是由于阻抗变化引起的。在这种情况下,RLD循环可能需要进行一些调试。我建议关闭引出线检测功能,确保电极连接牢固,确保patient不动,并尝试使用哪些引出线来引出RLD信号。通常,使用较少的引线来得出信号要好于过多的引线。
同时,建议您参考BIOFAQ,希望这能够帮助您回答一些问题:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202
由于patient 和电路不一定处于相同的电位,因此预期会出现电极测量值的偏移。使用引出检测而不使用设备的RLD功能时,偏移会更糟。如果使用设备的RLD功能,预计测量的偏移量较小。代码到电压转换中也可能存在错误,可以使用BIOFAQ中的帖子进行验证。 测试信号的偏移量变化是正常的。