Hi TI 专家:
目前项目中使用场景如下:
DS90UB941搭配DSUB948使用,显示屏是双LVDS1920x720分辨率,941上是SOC的MIPI输入是接到DSI0,MIPI是4lane,941 和948直接link是用的 Dual-Link 模式。
DS941使用的配置如下:
WriteI2C( 0x01, 0x82);
WriteI2C( 0x5B, 0x03);
WriteI2C(0x56, 0x01);
WriteI2C(0x03, 0xBA);
WriteI2C(0x1E, 0x01);
WriteI2C( 0x40, 0x04);
WriteI2C( 0x41, 0x21);
WriteI2C( 0x42, 0x60);
WriteI2C( 0x40, 0x04);
WriteI2C( 0x41, 0x05);
WriteI2C( 0x42, 0x1E);
WriteI2C( 0x01, 0x00);
948这边没做什么特殊的配置,就是配置了几个点屏用的GPIO。
现在存在的问题如下:
1、调试中测试外挂85M有源晶振
DS941上配置测试模式,在948上输出测试colorbar,如果0x65 配置成0xc可以正常输出测试图片;如果0x65配置成0x8则没法输出测试图。
在使用外置晶振的情况下,使用DSI信号输入源,在LVDS屏上无图像显示。
2、调试中测试使用DSI时钟源
DS941上配置为DSI的时钟源,0x65配置成0xc或者0x8,则在948上都无法输出colorbar,且948的lock引脚输出为一个60HZ脉冲信号。
目前项目卡在这了,还请帮忙支持下,谢谢!