多个通道射频信号接收,用多片LMX2594做本振。由于是MIMO相控阵,要保证相位一致,所以必须要保证本振相位一致。多片LMX2594是否可以实现RF的同步,还是必须用无源功分方案?
用功分或者buffer吧
可以的,sync的功能就是将多片LMX2594进行同步的,参考datasheet Page22的介绍:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2594.pdf
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
hi Kailyn Chen,
这个功能具体怎么使用?有设计用例说明吗?如果有两片lmx2594要进行同步,只需将两片lmx2594的sync管脚接在一起,然后通过fpga来控制吗?我们目前有此方面的应用,不知道这样设计是否有问题?
谢谢!
回复 user5959213:
回复 yu zhang1:
是的,按照datasheet调试的,调试了一周了,本振、中频都正常输出了,就是无法同步,手册上也没说SYNC信号是什么格式的,哎