Hi,
我们现在是做一个 AR 眼镜,需要用到一个 彩色和两个红外摄像头。为了轻便 , 中间通过一根2米的线缆和 ISP 相连,isp 部分放到腰部。
现在我们需要确定一个方案:通过2米的线缆传输 cam CMOS 的信号 到ISP?
具体参数要求如下:
- RGB camera x1 5MP /1920x1080 /30fps/24bit
- IR camera x2 0.3MP /640x480 /120fps/
- ISP 部分 支持接收 MIPI CSI 的信号
- 连接线长度2米
我看了一下DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1,请问这个是否适合我们使用?还有其他方案推荐吗?DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1这个今年才量产,希望有成熟的方案推荐。