您好:
客户这边目前需要使用PHY芯片,初步看了DP83848,在评估中,麻烦请帮忙解答客户附件中的疑问,谢谢!
TI技术支持:
您好,近期查阅相关PHY资料之后,有如下问题不解,劳烦解答:
1、关于PHY芯片是电流型驱动还是电压型驱动的判断(此参数关系到隔离变压器中心抽头的连接方式)?
2、PHY芯片对应电流型驱动或者电压型驱动的特点及差异?
3、如果PHY芯片是电压型驱动,对应隔离变压器中心抽头需要连接电源(此处假设电压型驱动对应中心抽头要连接电源),但是实际应用中,变压器中心抽头没有连接电源,会产生什么影响?
4、对于网络变压器而言,如下图中所示的组成部分:
Isolation Transformer、Common Mode Choke、Auto Transformer
经过资料查找,网络变压器种类比较多如下图所示
Isolation Transformer、Common Mode Choke、Auto Transformer都含有
对于上述不同类型的网络变压器的作用,能否给出详细解释?贵司所用网络变压器的类型是哪种,参数选择是出于哪些考虑?
5、对于常见的网络变压器及PHY接口如下图所示
所使用的网络变压器型号为HY601680E,等效原理图如下图所示
图中的Bob Smith电路经过资料查找,具有如下功能
A提供网口任意两对差分信号间150Ω的阻抗匹配
B 可以对共模信号提供一个回流路径
但是有些资料中这样描述Bob Smith电路和网络变压器的配合如下图所示:
对于上述描述不理解,特别是网络变压器的类型与Bob Smith电路配合的问题;
如能解答,十分感谢!