This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS3DV642使用問題

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

1,  针对客户定义的解析度4K*2K  24Hz,  请帮忙确认一下频率24Hz是否属于通用规格? 还是需要特别配置参数?如果是,如果实现?

2,  Data rate 10.2Gbps,请帮忙协助确认一下这颗芯片的速率正确应该是多少?

3,  关于HDMI的版本,请帮忙确认一下,希望能提供一份說明表。

  • 您好,
    TS3DV642支持到HDMI 2.0,HDMI 2.0的传输速率是18Gbps
  • 1. TS3DV642 能够支持的分辨率达到4KX2K,60Hz的刷新率,所以4K*2K 24Hz 是能够支持的,没问题。
    您这里提到了通用规格,我看了下HDMI1.4标准提出的时候,指出1.4 能够支持的最大几种分辨率4K×2K(3840×2160p@24 Hz/25 Hz/30 Hz或4096×2160p@24 Hz)。 所以24Hz是通用规格吧。。
    3. HDMI版本的话,datasheet中没有明确指出支持到HDMI 哪个版本, 分辨率的是能够达到HDMI2.0 的标准,但是带宽最高为7.5Ghz。 所以在实际应用TS3DV642 的时候,高速视频信号的切换,主要看分辨率以及带宽是否支持。