This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] FPD- link



1.FPD- link产品互相兼容问题.

经常有客户会问到两款FPD link器件是否互相兼容,首先我们有FPD link两大类器件,分别是IVI和ADAS系列。 IVI系列的器件是和ADAS系列的器件是不兼容的,但是所有的IVI系列器件互相 兼容,所有的ADAS系列的器件互相兼容。那么哪些是IVI系列,哪些是ADAS系列呢? 现在简单总结下:

IVI 系列器件:92x,94x器件,比如DS90UB926/927,DS90UB947/948.

ADAS系列器件:91x,93x,95x,96x器件,比如DS90UB913/914,DS90UB933,DS90UB954,

DS90UB 960等。

关于FPD-link的培训讲解视频,大家可以参考https://training.ti.com/fpd-link-learning-center

更多关于IVI和ADAS的FPD-link产品,可以参考:

http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/overview.html

 

 

2. OpenLDI Flatlink, FPD link的区别

我们在FPD-link数据手册里,经常看到OpenLDI,FPD link,Flatlink这些词汇,它们有什么区别呢?

其实现在业界已经将这几个名字混淆,甚至有些厂商已经使用了与其他厂商相反的词汇。但总的来说,OpenLDI和Flatlink指的是同一回事,都是指的LVDS传输方案,即将28bit LVCMOS信号转化为4对LVDS 信号加一对clock 信号。 LVDS数据格式有很多种标准,像JEIDA,VESA, SPWG, OLDI等等。然而这些标准有时候也会被不同的厂商互选使用。最好是根据不同芯片的datasheet,确定它的data mapping,确定MSB/LSB的位置,从而能和LCD panel 的data 相匹配。

FPD link有时候也和OpenLDI,Flatlink互换使用,注意它是和FPD linkI技术相对应,而不是FPD linkII 和FPD linkIII ,FPD linkII 和FPD linkIII是较新的技术,这二者和OpenLDI和Flatlink是没有关系的。