This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61165和TP92515相关问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS92515

一、TPS61165 在100KHz PWM调光时,其调光比是多少?它是否支持外置FET分流调光?pwm 上升和下降的延迟时间是多少?其OVP小于38V,我怎样才能把OVP控制在24V安全电压左右?

二、我想用TPS61165接2-3串灯珠,由于灯珠正向电压的差异会导致每串电流的差异,有什么方法能达到均流?并联电容是否可以?

三、TPS92515器件间的电流精度是多少?我项目会用到多个TPS92515。

三、有没有支持100KHz PWM  256级调光的3通道以上的led驱动,每个通道电流大于100mA(输入电压12V-24V,输出不超过24V,拓扑结构暂时不用考虑)?

  • Hi

       可以外部EFT调光,但是没有必要,芯片本身调光功能简单易用。OVP内置,无法外部修改,除非额外增加OVP电路。

        多路使用,注意LED 匹配,没有其他很好的均流设计,即便可以也很复杂。

  • Johnsin Tao,您好!还需要您解决以下没有解决的问题,谢谢!


    一、TPS61165 在100KHz PWM调光时,其调光比是多少?pwm 上升和下降的延迟时间是多少?-----之前考虑外置FET分流是为了在100KHz PWM调光时达到256级调光,如果直接使用100KHz PWM调光时就能达到,那么就没有必要考虑外置FET分流调光的问题了。


    二、TPS92515器件间的电流精度是多少?我项目会用到多个TPS92515。

    三、有没有支持100KHz PWM 256级调光的3通道以上的led驱动,每个通道电流大于100mA(输入电压12V-24V,输出不超过24V,拓扑结构暂时不用考虑)?