This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCD9244+UCD7242每个单路输出使能后都会使监控中vin上升



如题,使用万用表测量Vinmon管脚电压并没有变化,什么情况下会出现这种现象?

  • Hi Chunyu,

      您好,vinmon是检测输入电压的,可以通过软件设置采样及保护等信息,如果实际测量和软件采样出现不一致有可能是软件或者硬件的问题:

    1. 建议不要用万用表测量,用示波器看看是否有波形正常。只有保证了硬件的稳定软件从才能采样正确;

    2. 如果硬件没有问题那建议检查GUI是否正常运行,firmware配置是否正确。

    希望有帮助

    Regards,

    Patrick

  • Hi Partrick,

    使用示波器测量了vinmon管脚,发现每路输出都会对其产生噪声干扰。

    开启前测量点峰峰值为50mV,开启后上升到90mV,但是vinmon的平均值没变。测量中使用靠测法,让探针地和测量点回路最小。

    硬件电路都是按照离线模式下的设计进行的。