各位大神:
请教几个关于LM3464A的问题,请大家不吝赐教
1、Dim输入频率范围?
2、驱动管的开关频率如何计算,也就是电容充放电频率,电容值如何选择?
3、可不可以不用电源动态反馈调节功能,只用恒压开关电源48V供电?
4、SE引脚的电压值应该是200mv,如果大于或者小于200mv,芯片内部如何调节?另外200mv的检测是MOS管导通时的数值,并不是整个运行过程中的平均数值,而是导通时刻的电压值,是么?
5假设我的LED的IF为1.2A,VF为3V,串联16个,供电VIN为48V,此时热反馈调节未启动,DIM的pwm为100%,要保证1.2A的恒流的话,是不是需要RISNS为166.6mΩ? 此时恒流源为1.2A,平均电流也为1.2A么? 如果DIM的pwm为50%,那么恒流源仍为1.2A,平均电流为0.6A是么?
6.如果热反馈调节用电阻代替,形成一个固定的开关频率可以么?如果这样的话,峰值电流应该不会变,只是平均电流变小了?是这样么?
谢谢