This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92515 不同电路板输出电流参数不一致

做了几个电路板一路led灯输出,串联一个电流表测试电流,当PWM和VADJ 输入相同的值时,电流表显示电流大小确不一样。

另外电感(WE:74438356220)有啸叫,是什么原因?会对电流产生影响吗?如何改进

串联一路发光二极管,回路电流(mA)
1号pcb板 2号pcb板 3号pcb板 4号pcb板 5号pcb板 6号pcb板
PWM =2Khz,1%,Iadj= 430mV 1.42 0.7 0.93 1.61 0.73 0.97
PWM =2Khz,5%,Iadj= 510mV 10.4 8.13 8.86 12.14 7.36 8.89
PWM =2Khz,11%,Iadj= 550mV 33.57 30.34 25.75 31.66 20.61 24.96
PWM =2Khz,19%,Iadj= 600mV 43.5 44.1 60.5 96.3 44.1 51.1
PWM =2Khz,30%,Iadj= 630mV 56 56.6 119.3 161.2 77.7 92.8
PWM =2Khz,33%,Iadj= 660mV 60.9 60.8 181.7 177.6 96.5 114.2

  • Hi
    从测量数据看差异很大,有可能和layout关联很大,建议如下:
    1. 参照datasheet 第32页layout,严格按照datasheet第31页来做。
    2. 你采用PWM调光,建议Iadj固定起来。
    3. 输出无需格外增减电阻。
    4.根据你选择的LED,重新确认输出电容。
    5. 电感啸叫可能是因为不稳定(可以是layout导致)或者电感饱和,所以仍然要确认电感饱和电流。(也建议确认一下感量差异,因为这个影响到峰值电流值)
  • 现在的问题是

    1、如果是layout问题导致电流偏差严重。但是同一款板子,不同时刻(昨天和今天)测试电流值也不一样,相差几十mA。

    2、因为产品亮度调节有30多个挡位。所以需要pwm、iadj同时调节。

    3、是否和电感选择有关?电感的计算公式算出来是8uH,选用22uH。是否有问题。

    4、另外对采样电阻以及RC选用不是特别理解。帮忙解释下。如上谢谢。

  • 现在的问题是

    1、如果是layout问题导致电流偏差严重。但是同一款板子,不同时刻(昨天和今天)测试电流值也不一样,相差几十mA。

    2、因为产品亮度调节有30多个挡位。所以需要pwm、iadj同时调节。

    3、是否和电感选择有关?电感的计算公式算出来是8uH,选用22uH。是否有问题。

    4、另外对采样电阻以及RC选用不是特别理解。帮忙解释下。如上谢谢