使用LM5122做出的板子,测出FB引脚的电压只有0.6V左右,不是1.2V,输出不能升压
12V输入,24V输出,输出电流1A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
说明芯片没有启动,FB电压是输出电压通过分压电阻分出来的,输出只有一般,代表芯片已经关掉了。
建议你先确认芯片电路焊接,甚至也用万用表确认一下。
其次建议你做一下启动测试,看看芯片在启动瞬间驱动信号是否出来过?如果出来过,再测试一下保护信号之类?看看电路问题出来哪里?
测试时,负载建议小一点,轻载下,输入也可以功率限制一下,避免烧板子。
Hi
如果你最大输出电流就1A,4A饱和电流是足够的,但是你要注意layout,包括功率回路,sense电阻。
从你描述看,电路一时启动一时不启动,建议用webench再确认一下电路,用示波器测试一下保护电路(例如电流保护之类)。
12V输入,24V输出,输出电流1A,实际选择应该很多,选择LM5122有些麻烦了。TPS61175相对简单很多。
你好,能帮我推荐一款,可以使用pwm调光的芯片吗?输出36瓦到40瓦之间!输出电流在1.3到1.5之间可调!输入12v!可以使用555输出pwm信号从而调整led输出电流!tps96691可以吗?