你好,我在GUI界面中设置TDC1000-HV Boost Power Enable EN、TDC1000-HV EN、TDC_CLK_SOURCE_SEL选择为13M那个、CH_CL选择为CH2后,点击start gragh没有检测到TX信号,没有检测到STRAT信号和triggle信号,我是在没有接超声波探头的情况下测试的,不知道我是不是忽略了什么设置导致没有信号产生?
你好,为什么我的这块升压板输出来的幅值只有13.7,没有到达30V。
您好,可以对照EVM的原理图的user guide,看一下配置是否正确
你好,上次测的时候脉冲数是对的,只是电压只要13.7V,但是这次测得升压板输出的脉冲数只有1个,不是设置的脉冲数,并且电压也只有3~4V了,脉冲也不是方波的形状,是不是板子哪里出问题了?