你好,
TIDEP-0091介绍(zhcu242a)中介绍IWR1443可以应用在4-20mA仪表中,可是我在发送邮件给TI-China时询问这个问题时,答复却是否定的。请问,IWR1443能否应用在4-20mA仪表中?以下是截图:
我们现在想用 IWR1443搭建两线制变送器,所以特别关心功耗问题。IWR1443在初始化后有没有休眠机制,比方说我们可以把IWR1443的部分电源切断,间歇性地供电,通过这种方式降低功耗。
你好,
TIDEP-0091介绍(zhcu242a)中介绍IWR1443可以应用在4-20mA仪表中,可是我在发送邮件给TI-China时询问这个问题时,答复却是否定的。请问,IWR1443能否应用在4-20mA仪表中?以下是截图:
我们现在想用 IWR1443搭建两线制变送器,所以特别关心功耗问题。IWR1443在初始化后有没有休眠机制,比方说我们可以把IWR1443的部分电源切断,间歇性地供电,通过这种方式降低功耗。
何工你好,请教你几个问题。
1、IWR1443里集成的ARM有没有休眠功能,我看了 TIDEP-0091里的介绍,似乎每次工作都是将IWR1443的电源关掉,每次测量都重新打开电源,这样一来,IWR1443的启动时间有点长。
如果启动时间是145.71ms的话,那么就有点麻烦了,每次启动都要花这么长时间,那测量的时间间隔就会很长。如果IWR1443有休眠功能,就会好一些,这个长时间启动时间就会省掉。
2、VIOIN,datasheet上说,既可以用3.3V,也可以用1.8V,我们设计与IWR1443连接的是1.8V器件,就用1.8V给该引脚供电应该可以吧?
3、datesheet上有句话有点搞不懂:
1.0V bypass模式,就是指用外部1.3V给IWR1443供电,这里表格中的1.3V是不是写的是1.0V?
谢谢,祝好!
谢谢,您的解答非常好!
针对问题1,我们是用4-20mA供电的,也就是说,平均功耗要求在60mW左右。我们计划的刷新频率为1s-3s,我们想设计一个快速反应模式,其刷新频率为1s。
问题3,表格5-4意思就是说,如果用外部的1.3V供电,芯片的功耗会大一些;如果用外部1.0V的LDO给RF管脚供电,则芯片的功耗小一些。只是1.3V可以用开关电源,1.0V必须是LDO。可以这么理解吧?
还想请教一个问题,文档编号:zhcu242a中:
有ES1、ES2、ES3,是不是贵司关于评估板的版本号?通过文献可以看出,ES3的功耗特性最好,我们从TI的网站上下了很多资料,不知道是哪一个版本的。我们自然想参考最好的版本,对我们的启迪最大,我对ES的理解对吗?能否给点提示,说明ES3对应的资料,谢谢!祝好!
你好,何先生,再请教你个问题。我们现在对IWR1443用1.8V供电,根据你上次的建议,我们已经把QSPI的FLASH存储器改为1.8V的,其他地方会有影响吗?
1,JTAG的1脚默认是3.3V供电的,IWR1443的IO电源改为1.8V,JTAG的一脚如何处理,接1.8V是否可行?这样JTAG调试器能不能正常工作?
2、SOP接头也改为1.8V了 ,WARM_RESET也连接到1.8V,应该是可以的吧?
3、考虑到现在用1.8V取代3.3V给IWR1443的IO口供电,因此将VIOIN(R13)、VIOIN_18(K13)和VIOIN_18DIFF(D13)都改用同一个1.8V供电,这样就可以使得另一个1.8V仅给基带、CLK和VCO供电,会提高噪声性能。
4、我们现在参考TIDEP‐0091进行设计,参考电路图中将IWR1443的串口和MSP432的串口直接连起来了,这种情况下我们还能用uniflash工具下载代码吗?
谢谢,祝好!