This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

主题中讨论的其他器件:DRV8300

问题的调试因情况而异、但随着时间的推移、您将开始识别常见问题之间的模式。 以下是一些最常见的问题以及解决这些问题的方法。 请务必记住、调试器会向下到达输入和输出、因此找出问题的关键在于跟踪问题的根源。

请监控驱动程序是否触发了任何故障、并在查看以下建议的调试时将其用作指南。

常见问题列表:

MOSFET 击穿也称为跨导

描述:

  • 在电机正常换向期间、相电流将通过半桥配置中的低侧(LS)或高侧(HS) MOSFET 传导。 如果 HS 和 LS 同时部分或完全导通、则会发生击穿情况、并在高电压和接地之间创建低电阻高电流路径。 这可能会损坏 PCB 系统及其组件、包括 MOSFET。
  • ‘dDRV 器件通常包含一个称为自动“点时间插入”的功能,该功能可以防止上述击穿情况。

验证:

  • 波形:
    • 检查 GHx 和 GLx 是否同时导通。
    • 检查 VDS 波形以确认上升/下降时间。
    • 检查同相的 INHx 和 INLx、以查看是否同时发送输入(如果死区时间可以补偿)。
  • 损坏:
    • 检查 MOSFET 的漏源极之间是否存在短路。
    • 检查栅极驱动器输出或 MOSFET 上是否有明显的烧毁。

调试:

  • 栅极电流:检查所使用的 IDRIVE 设置是否过高。 IDRIVE 决定栅极压摆开/关的速度(请参阅下图)。 您可以降低 IDRIVE 或添加栅极电阻器、以减小栅极电流并增加上升/下降时间。 我们通常建议使用100ns 的上升/下降时间、以实现快速开关并避免大多数振铃/EMI。

 Trise/Fall = QGD / ISource/Sink

GVDD 突降

 描述:

  • 启动电机时 GVDD 出现压降。 当电机启动时、GVDD 用于在低侧开启时为自举电容充电。 因此、我们看到 GVDD 上存在小纹波。
  • 如果 GVDD 长时间处于低电平状态、这是一个问题、可能会指向下面涵盖的其他问题。

验证:

  • 波形:
    • 在电机启动时测量 GVDD、以查看是否存在骤降(低多少?) 并查看 GVDD 电压是否恢复到标称电压或是否保持低电平。
    • 加电期间显示 GVDD 的波形

 

调试:

3.过热

 描述:

  • 一些客户报告说、IC 上的结温过高会引起问题。
  • 有时、MOSFET 可能过热、而有时它可能是驱动器、也可能是两者、具体取决于具体的用例。
  • 由于散热面积较小、因此集成 FET 驱动器的热性能是一个大问题。

验证:

  • 温度收集:使用红外摄像头收集 IC 的温度、以查看是否存在过热、并将其与数据表中列出的绝对最大结温进行比较、以查看是否存在违反规格的情况。
  • 物理损坏:
    • 检查驱动器 IC 上是否存在物理烧坏或短路。 通常出现在电机输出引脚、VCP 或 VM 附近。
    • 在发生击穿时检查 MOSFET 是否短路。

调试:

  • IDRIVE:建议降低 IDRIVE。 检查它们是否遵循正确的上升/下降时间建议。
  • 电机规格:询问其电机电流消耗、看看这是否是加热的原因。
  • 死区时间:建议增加死区时间以缩短 MOSFET 导通时间
  • PWM: 请遵循 数据表中建议的 PWM 频率范围。 更高的频率会导致开关损耗增加并导致发热。
  • 布局:
    • 布局不良会导致不良热性能。
    • 检查是否使用了适当的布线宽度(1A~10mil)
    • 检查是否正确接地。

  • 考虑进行布局审查并与我们的 EVM 进行比较。

4. MOSFET 未切换

 描述:

  • 在测试期间、您可能会遇到 MOSFET 输出与预期输出不匹配的问题。 这可能包括电机停止旋转、从不旋转或以不稳定的方式旋转的情况。 这些问题可能由电机换向错误、MOSFET 损坏、设置正确 PWM 信号等引起

验证:

  • 波形:
    • 第一步是确定电机输出。 首先收集 GHx 和 SHx 的波形。
    • 收集 INHX 和 INLX 信号的波形、以查看是否正确提供了输入信号。

调试:

  • 检查栅极导通行为是否正确、并确保没有 MOSFET 击穿情况。 建议从低 IDRIVE 设置开始。
  • 死区时间:确定用户设置的死区时间是否正在转换为输出。 请参阅下图以获取帮助。

  • PWM 信号:确定用户所需的 PWM 模式,并检查 GHx 信号是否与数据表中的真值表相匹配。 如果设置 PWM 信号时出错、请通过 SPI 读出或检查原理图以及为硬件器件设置的电压进行检查。

5.未使用的相位,旋转有刷电机

 描述:

有时、用户 希望使用我们的驱动器来旋转有刷电机。 这将只需要使用三个阶段中的两个阶段。 因此、需要处理未使用阶段的输入和输出。

 

调试:

  • 在涉及所有引脚的方面、不同器件之间略有不同。
  • INHx/INLx =连接至 GND (同相)
  • INHx =连接至 GND、INLx =连接至3.3V (反相、DRV8300)
  • BSTx =悬空
  • GHX/GLx =悬空
  • SHx =连接至 GND
  • 即使在未使用的相位也应在适用时将 GVDD 填充到 BSTx 二极管
  • 资源:

 

6.未使用的 CSA

 描述:

  • 当不使用内部 CSA 时、目标是防止 CSA 输出切换。

调试:

 

7.原理图回顾

描述:

  • 在生成布局和 PCB 之前对原理图进行评估、以确保正确的器件选择和布线。

调试:

8.输出端的振铃

 描述:

  • 在 MOSFET 上切换高电流时、一些用户可能会观察到 SHx 处的振铃。 这可能是寄生电感或电容以及低于理想 PCB 设计的结果。
  • 振铃会导致 EMI 问题、器件性能不佳以及高功率耗散问题。

验证:

  • 波形:
    • 检查相位输出 SHX 的波形、以查看是否存在振铃、如下面的波形所示。

调试:

9.高侧或低侧前置驱动器欠压(VCPUV、VGLS DIP、GDUV)

 描述:

  • 驱动器输出中的问题可能由前置驱动器中的错误引起。
  • 当您注意到用户具有 GDUV 时、错误可能是由 VGLS 或 VCP 操作中的故障引起的。 有时、VCP/VGLS 可能低于所需的阈值、或者可能经常出现骤降

验证:

  • 波形:收集 VM、GHx、VCP 和 VGLS 波形,并检查是否出现任何欠压或“骤降”。

调试:

  • 检查 VM 是否与观察到的欠压相对应。
  • 检查电荷泵电容器(VCP-VDRAIN、CPH-CPL)是否放置在布局中靠近驱动器的位置。 检查布局中的 VGLS 电容器是否靠近 VGLS 引脚放置。
  • IDRIVE:检查 MOSFET QGD 和 IDRIVE、以确保适当的上升/下降时间。 这可能会导致开关期间的栅极/源极振铃。 这可能会导致电压额定值违规、进而导致损坏。
  • SPI:在<UVLO or when enable =LOW (sleep mode) 时检查 SPI 是否正在重新初始化以使用最高 IDRIVE 设置
  • 资源:

 

10.建议的工作条件与绝对最大值间的关系

 描述:

  • 建议运行条件指的是我们期望驱动器提供数据表中指定输出的范围。 我们建议以典型/标称值运行器件、以实现最佳性能和可靠性。
  • 绝对最大值是特定引脚可以处理的最大额定值。 这并不意味着如果在这个阶段使用、器件将按预期工作。 这也会导致损坏、并显著影响器件寿命和可靠性。
  • 如果在建议的工作条件之外但在绝对最大额定值内使用、则器件可能无法完全正常工作、这可能会影响器件的可靠性、功能、性能并缩短器件寿命。

调试:

  • 确认运行条件并检查运行是否在指定的限制范围内。
  • 检查所述条件是标称工作条件还是只是瞬态条件。 数据表通常提到引脚能否处理瞬变(数量+持续时间)
  • 资源:

 

11.布局回顾

 描述:

  • 布局审查对于确保器件正常运行至关重要。
  • 可用于识别输出中出现的任何问题、并用作调试的有用工具。
  • 主要考虑因素包括元件放置、布线宽度和寄生效应。

调试:

  • DRV 相关:将大容量电容器和旁路电容器尽可能靠近 DRV 器件(VCP、CPH-CPL、VM、VGLS、DVDD、 AVDD、PVDD、GVDD 等)。  DRV 电容器应放置在与 DRV 相同的 PCB 层上、以确保电容器路径中的过孔不会增加电感。
  • 与栅极驱动相关:栅极驱动输出布线尽可能短且宽、建议宽度至少为15-20mil、以减轻寄生效应
  • 与功率级相关:使用覆铜、重复层和热/拼接过孔路由电机电流路径、以最大限度地减少寄生效应
  • 电源/GND 相关:电源路径的正确放置和布局、大容量电容以及提供电流返回路径的足够接地策略
  • 模拟相关:快速开关信号以差分方式路由、滤波元件放置在 IC 的输入引脚附近
  • 数字相关:与慢速开关信号相比、快速开关信号以更高优先级差分路由
  • 资源:

  

其他资源: