您好!!
之前使用sdm660 +sn65dsi86 有點過BOE_NV156FHM-N43 and DAR_N101UAN01 都沒有發生花屏的問題
這次改點BOE 15.6(PV156FHM-N20) Or 3ASC(SA116HWV_E83) 11.6 都有發生花屏問題
不管打test Color Bar 一樣都是花屏顯現
確認 0xF0 ~0xF8 register 都是為0
BOE的NV156FHM-N43因停產改用PV156FHM-N20,
在其他平台使用NV156FHM-N43 timming 參數可以點亮 PV156FHM-N20
但相同的參數在SDM660確是花屏,
就算使用PV156FHM-N20本身的timming 參數也是花屏
後來Try 有關設定驅動能力的Regster,
在Try 過程調到Reg 0x95.bit4(SCRAMBLE_DISABLE) 設定為disable mode
當Reg0x95.bit4 set to 1,就可以看到Color test Bar
請教一下幾個問題
1:0x95.bit4(SCRAMBLE_DISABLE)作用是什麼?
2:遇到花屏 Or 其他無法看到Color Bar的狀況下,是否有那一些Regster可以做調整??
3:有關相容性的問題,是否可以調整那一些Regster??
以上的問題除了看sn65dsi86.pdf文件之外,是否有相關的文件可以參考了解。
未來還會有很多edp panel 會搭sn65dsi86
不了解之後在點panel 一定會遇到很多問題
再麻煩您的協助告知~謝謝!!