This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:逻辑高电平值

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182628/tca9803-logic-high-value

器件型号:TCA9803

您好!

为了进行直流分析、我能否获得器件  TCA9803的 VOH 最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A 侧、TCA9803具有开漏输出、因此没有 VOH

    在 B 侧、TCA9803具有电流源。 µA 可驱动一个有效的高电平 I²C 电压、但是它们的负载不得超过 IEXT-O (200 μ A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    感谢您的联系。 克莱明的评论是正确的。 请注意、该器件 B 侧的输出电流源的标称电流源值为 ICS ≈3.3mA。 查看数据表中的功能方框图、以直观地了解器件的结构。 图13和图14显示了 Clemens 提到的 IEXT-I 和 IEXT-O 注意事项。

    最棒的

    Danny