请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3484 当客户使用此器件时发现有一些器件不工作、需要切断电源重启芯片可以正常工作、客户怀疑有些寄存器没有设置、您能不能帮助提供一个初始化代码、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当客户使用此器件时发现有一些器件不工作、需要切断电源重启芯片可以正常工作、客户怀疑有些寄存器没有设置、您能不能帮助提供一个初始化代码、谢谢
您好!
您可以参阅附件