你好,我在测试TDC1000—GASEVM,使能绿色的板子,设置为HV的时候,绿色的板子上U2、U3的5脚有信号,但经过后面连接的电阻R12、R22就没有信号了,这是为什么呢?在这种情况下,RX也会有类似于一个3V左右脉冲信号输出,这是正常现象吗?
您好,
您能给出涉及这一部分的原理图吗?
Hi,
如果你已经安装了EVM & GUI(HV模式),那么您应该能在R12&R22处看到一个30V的脉冲,这就是驱动传感器的电压,这时将会有一个小的信号到达Rx引脚。