您好。
请问:
1. AWR1642 BOOST 的SDK中是否包含XDS110的程序?
2. CCS7.4(windows版本)对于安装环境(PC机)的要求是什么?例如:什么版本的操作系统,32位还是64位,硬盘大小等?
3. AWR1642 BOOST有2种调试方式:
(1)一种是通过板载的XDS110进行调试,此时板卡与PC机通过USB线缆直接连接,那么在CCS端就可以同时在线调试674x(DSP)和R4F(ARM)吗?还是只能在线调试C674x(DSP)?而R4F(ARM)需要通过串口打印调试信息?
(2)另一种调试方式是将板载的XDS110 bypass,那么请问这种情况下,需要外接JTAG仿真器进行C674x(DSP)的在线调试,需要的JTAG仿真器的型号是什么?TI官网可以购买的吗?链接方便提供下吗?另外,这种情况下,R4F(ARM)怎么在线调试,也是需要通过串口打印调试信息?该调试串口位于板卡的什么位置?需要自己制作一根串口线缆连接板卡和PC机是吗?
谢谢。