Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC23513
如何提高电机驱动和逆变器应用的性能和可靠性的相关问答
| 问题 | 回复 |
| 看参数是好产品,有测试板试用吗 | 有,可以在ti.com上搜产品型号申请 |
| UCC21710能驱动多大功率有三相逆变器? | 10kW以上都可以驱动,100-200kW的可以直接驱动,更大功率等级的可以考虑加扩流器 |
| 关心降低成本,如何,几百还是无法接受 | 驱动芯片本身价格并不高,具体可以联系市场部 |
| ISO5852这个和UCC系列有什么区别?想问问 | UCC21710的功能比ISO5852更强大一些,驱动能力,保护电路性能,功能上都更强大 |
| TI隔离驱动器的传播延时以后还会进一步降低吗? | 延时如果太小,那么抗干扰能力会受到影响,一般小功率系统里需要低延时,大功率系统里延时高一些 |
| 驱动电阻的作用,除了降低驱动器件的功耗,还有什么作用,数值怎么确定? | 驱动电阻阻值需要通过需要的峰值驱动电流而定,另外需要考虑驱动芯片的散热 |
| MOS管吃电压的问题? | TI驱动在开关瞬态后不会吃电压,是轨对轨驱动 |
| 逆变器的IGBT有那些可靠的短路保护电路 | 一般IGBT用退饱和电路保护就可以 |
| UCC21710如何提高抗噪能力? | 1. 输入端有内部滤波 2. CMTI高可以降低输入输出端的共模干扰 |
| 21710传输延时多大 | typical 90ns传输延时 |
| TI的驱动器与处理器的通信接口有哪些呢? | 可以使用处理器的GPIO发PWM信号 |
| 对于运行时的误保护如启动瞬间短路或过流保护误动作如何解决? | 1. 我们的短路保护引脚有内部滤波,有一定抗干扰能力 2. 如果误报之后可以复位 |
| UCC21710主要是针对IGBT驱动的还是MOS的 | IGBT和MOSFET都可以适用 |
| UCC23513驱动强度是多大? | UCC23513是3A驱动 |
| 相比较光隔 容隔的优势是什么 | TI加强型隔离驱动的原副边工作隔离电压是2121V DC,1分钟隔离电压是5700Vrms |
| 为何需要两个电容去隔离?在layout上有没有注意点?目的是什么 | 两个电容是在驱动芯片内部实现的,外部的layout没有限制 |
| 为什么要使用两个电容串联隔离呢? | 两个电容串联是为了实现加强型隔离,这样能增加隔离电压,并且能保证fail open |
| sic负压需要做吗? | sic建议需要做负压 |
| 可以耐多少电压,带不带内部续流保护? | 加强型隔离驱动原副边隔离电压2121VDC,基础隔离驱动原副边隔离最低的型号也有792VDC,内部续流保护能展开解释一下吗? |
| 请问:使用电容隔离驱动是否会产生信号滞后问题?如果有任何补偿?谢谢! | 不太会,目前我们最低的propagation delay是19ns,pulse width distortion也很低,对IGBT同步来说不需要补偿 |
| 电容隔离的耐压能力 | TI加强型隔离驱动原副边耐压是2121V DC工作电压,1分钟的隔离能力是5700Vrms |
| 相关的IGBT如何选型 | IGBT可以根据具体应用来选择,然后来选择相应的驱动芯片 |