IWR6843ISK的demo测试过程中visualizer报错

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, UNIFLASH

我所使用的硬件配置是IWR6843ISK+MMWAVEBOOST;

我所用的软件与资料是:

①mmWaveIndustrial Toolbox 3.5.0;

②Uniflash 5.0.0

③mantalb2017.a matlab runtime2017.a(9.2)

我想要运行的是lab15 people_counting_demo

根据mmwave_industrial_toolbox_3_5_0__win\mmwave_industrial_toolbox_3_5_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\docs里的pplcount_user_guide运行demo。

照着userguide的步骤前面执行的都很数你,在运行visulizer的时候,配置已有的cfg文件然后点击start运行的时候报错了,下面是终端的提示图。

想请教一下是否是哪些配置没处理好。

  • 想跟您确认下,屏幕截图显示错误是“src / termios.c line 2723吗?如果是这样,这意味着Matlab Serial API无法正常运行。这通常是用户计算机上的权限问题。
  • Annie Liu 说:
    想跟您确认下,屏幕截图显示错误是“src / termios.c line 2723吗?如果是这样,这意味着Matlab Serial API无法正常运行。这通常是用户计算机上的权限问题。

    是的,既有src / termios.c line 2723也有src / termios.c line 512,具体请看下面的附件图片。请问matlab要怎么配置才能正常使用呢。

  • 请问您是否安装了XDS110 UART驱动程序?这些都带有CCS。是否有其他程序打开使用COM端口?
  • Annie Liu 说:
    请问您是否安装了XDS110 UART驱动程序?这些都带有CCS。是否有其他程序打开使用COM端口?

    您好,我按照user_guide上的指示安装了下面的软件,此外还安装了CCS可是我并没有运行。

    关于COM端口,确实我每次烧写完bin文件之后若想要再写别的bin文件都会提示bin被占用,我只能通过重启解决,有时候重启一次的时候uniflash软件会卡在提示打开UART端口的信息的界面上,需要再次重启解决。关于这点,我在别的电脑中执行之前的步骤,也有一样的结果,因此我不清楚是哪个软件占用了COM端口

  • 看起来uniflash在flash后没有正确释放COM端口。推荐您使用最新版本的Uniflash - 您使用的版本是什么?

    请问是否能够在设备上刷新其他demo, 然后运行它们?您可以做这样一个测试:闪存Out of Box demo,然后使用Lab0021,区域扫描仪68xx进行测试。这个测试使用与People Counting lab相同的Com Port drivers,因此如果是Uniflash问题或系统问题,会遇到相同的问题。