mmwave studio 参数问题



你好,请问mmwave studio中的“”“sensorConfig”中的frame的几个参数(框中的几个参数)不是很理解,能否解释一下,如下图所示

  • 你好,
    在frame页面左边,配置了chirp的设置,chirp1-512 分别是什么配置。
    在frame 页面,可以选择从由那几个chirp构成这个frame,loops的意思是,比如发射是12组合,发射多少个loop的意思即是多少个12的组合。
    number of frame 指的是发送几个帧。
  • 你好,感谢回答,我现在设计是一个帧里发送64个chirp,无限循环工作,frame中的start chirp Tx ,end chrip Tx的参数是否正确,如下图所示。这样设置后,从postProc的结果计算出来的速度分辨率为什么不正确,我设计的tc=59us,所以不确定是frame里面的参数那个不正确。另外就是prostProc后总提示2d计算的chirp不够,64个chirp不能满足要求吗?

  • 你好,
    如果你使用的是64个相同的chirp。
    那么建议在chirp设置中。
    start chirp for cfg = 0
    end chirp for cfg = 0

    Frame设置中
    end chirp tx = 0
    end chirp tx = 0
    No of chirp loops = 64

    即可完成你想要的设置。

    你的这种设置更多的用于设置64个不同配置的chirp。而不是64个相同配置的chirp。
  • 你好,按照你说的设置,是效果比较理想。假如,需要设置发送以上两种不同的chirp,设想是想先发前64个chirp,后发第二种的64个chirp,frame如何设置比较合理一些

  • 如果你使用的是64个相同的chirp1 + 64个相同的chirp2。
    那么建议在chirp设置中。
    start chirp for cfg = 0
    end chirp for cfg = 0
    设置你需要的TX或者profile,set。
    start chirp for cfg = 1
    end chirp for cfg = 1
    设置你需要的TX或者profile,set。

    Frame设置中
    end chirp tx = 0
    end chirp tx = 1
    No of chirp loops = 64
  • 如果这样设置,我的理解,chirp发送排列顺序是不是以下这样,chirp1chirp2chirp1chirp2...(共128个)。
    如果是这样的话,和我所想的设置有区别,我设置需要这样,chirp1chirp1....chirp2chirp2(共128个)。
  • 这种设置需要使用subframe。
    你可以看看advanceframe的设置。
  • 如上两图,使用advFrameConfig可以满足要求,但是postProc处理为什么会这样提示(chirp不够?)不是很理解