IWR1642BOOST实验疑问

一、请问Traffic Monitoring实验中的Static Box范围在哪里设置,我没找到。

二、请问Short Range Radar实验中测到的目标距离和速度是否可以通过具体的数值显示出来,目前测到的目标只能通过图像上的位置大致估计。

三、是否有哪种实验,可以显示出目标距离与速度的具体数值,麻烦请告知,谢谢。

1 个回复

  • 1. 此信息在TI Design 中提供,并且如实验中所示。 Static Box设置为沿传感器的Y轴跨越15-50m。 如果您选择修改CFG文件,则可以配置Static Box的位置。

    2. 您可以查看GUI的源代码,在需要时可以修改GUI以显示该信息。

    3. The range-doppler plot可用于以速度查看检测到的对象。这在out of box demo 和the SRR demo中都有显示。您可以选择data points来查看range,doppler值。 目前,在GUI上打印这些值还无法在任何一个demo中完成。