我们是做气体报警器产品的,以前一直用分立式器件搭建电化学传感器电路。
最近想使用贵司的LMP91000,但是我们通过实验发现:
1. LMP91000与硫化氢传感器(电流输出TIA,无偏执电压, TIACN=0X10, REFCN=0X80)能正常工作,线性很好;
2. 如果使用电流流入型传感器,比如CL2,TIACN=0X15, REFCN=0XC0, 无法工作,通入目标气体没有反应;
3. 如果使用电流流出型,并带偏执电压的传感器,比如HCL传感器, TIACN=0X19, REFCN=0X95,即使经过长时间老化,也无法工作,零点输出电压跳变很厉害,在很大值和很小值之间跃变。
4. 我们发现,LMP91000里面的温度传感器特性与datasheet不符,但经过两点温度校准,按新的曲线后还是准的。
因为我们以前一直用分立式器件实现这些电路,不清楚是LMP91000的问题还是我们配置不对。 希望能提供一下帮助。
有没有谁用LMP91000配合电流流入型传感器,或者带偏置电压的传感器,能正常工作的?