Hi support!
关于TPS562200 VBST管脚与SW管脚之间的电容的作用,敬请指教。因为有一个项目中,用了TPS562200,这个电容的一端接在VBST管脚,另一端却接在了电感的后端,导致输出功率问题,请问,这个电容的作用?以及为什么一定要放在电感的前端?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi support!
关于TPS562200 VBST管脚与SW管脚之间的电容的作用,敬请指教。因为有一个项目中,用了TPS562200,这个电容的一端接在VBST管脚,另一端却接在了电感的后端,导致输出功率问题,请问,这个电容的作用?以及为什么一定要放在电感的前端?谢谢!
Hi
升压chargepump的充电电容,为高边MOS驱动提供供电电压。
如果连接到输出端,低边MOS动作(关闭)时无法实现升压。
我们用的是tps51362rver ,使用过程中发现BST脚空焊和自举电容撞件会导致ic烧毁,希望您能根据芯片框架图分析一下其工作原理。感谢。
你好,不太明白你撞件的意思,是指触碰么?还是说boot电容和BST管脚虚焊
由于boot电容虚焊,电容可能会点触到bst管脚,由于电容上电荷的存在,点触瞬间产生很高的ring,可能会打坏内部的驱动电路,从而引起损坏