按照TI的UC2844的文档里面搭建的电路,输出纹波比较大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
类似这样设计,本身纹波就是偏大的,这个和你上面看到的设计规格就知道,12V的纹波是100mV.
如果你希望小一点,建议你建议在输出整流管上增加RC电路, 以及在输出再增加LC.。
也就是说是反馈调节的一个结果?能不能调整一下反馈让它幅度小一点?有没有什么软件可以仿真一下?
Hi
记得以前做Adaptor之类的反激,一般12V输出纹波定义一般都是小于120mV, 但是实际小于120mV。按照上面的规格,100mV还好。
调节反馈,特别是这类用变压器输出做反馈,我觉得像做得特别低很难。(你也可以尝试通过将绕组出来的电压将纹波滤小一些看看效果)
如果是真的需要很低的niose, 除了之前提到的外,还可以在输出增加LDO。
这个情况下,6脚的PWM占空比是不断变化的吗?我记得以前做的用UC2842+PC817+TL431做的PWM波形占空比是稳定的。可是我现在的不是稳定的。我现在的纹波幅度有正负1V。如果能降到100mv我也不纠结了。
Hi
PWM当然是稳定的。
如果是到了+/-1V,确实要看反馈,包括这一块的layout影响。(估计你测试到的反馈那边波动也很严重)
您好。我看了一下,UC2844的工作电压一般是15V,如果按15V算的话,图中2脚的电压开始是2.8V对吗?(15*R4/(R3+R4))= 2.8V. 这个有关系吗?