This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS43061升压后带负载,电压变高

我是双节锂电池供电(6.6V-8.4V)输入,升压到10.5V,但是接上负载(红外灯)之后10.5V拉高成10.8V-11V,请问为什么会这样,还有这个芯片的FB引脚并上一颗1nF的电容和一颗100pF的电容后,输出的电压就不拉高了,但是电感升压后的波形很多杂波。我去掉这2个电容就不会有杂波,但是输出电压就会拉高,请问这是为什么呢。

  • 1、输出电压不正常时候,COMP端及电感升压后的波形什么样子?
    2、FB并电容的时候,COMP及电感升压后的波形什么样子?
    可能电路存在震荡。
  • 1、输出电压不正常时候,COMP端及电感升压后的波形什么样子?
    2、FB并电容的时候,COMP及电感升压后的波形什么样子?
    可能电路存在震荡。
  • 不好意思,我第一次用这个提问,没看到上传图片工具在哪,麻烦您方便能告诉我一下吗
    谢谢!
  • 要么你加我QQ137210465,可以吗?
  • Hi
    接红外灯时,灯电流是恒定还是会瞬态变化,有可能是你输出电容的问题。FB上的电容是改善动态响应的。
  • HI,我红外灯是动态的,一闪一闪的亮,我前面输出电容接了2颗47uF钽电容一颗100uF的钽电容 一颗100nF-陶瓷电容 一颗1uF的。这样接,输出电压,有些板子接上同一个负载(红外灯时)会拉高到12V ,有些要过一段时间才拉高至12V,我电阻调至输出电压是10.5V的,芯片频率750kHZ的,我把一颗47uF的钽电容换成陶瓷贴片电容47uF,板子就不会出现拉高到12V的情况,都是输出在10.6-10.8V范围,但是这个时候陶瓷电容就会有啸叫声音,磁磁磁的声音,换一颗声音不是很大,要是输出全部换成陶瓷电容,声音比较大。不能接受。我把FB引脚并的100pF电容改成1nF的话,他输出电压都是固定在10.5V,但是这时候会影响到我主控那边,导致不开机了,有种带不起,而且电感输出端有个杂波串在里面一起了,我把FB并的这个电容去掉波形就很好。但是电压会拉高。
  • 我COMP引脚也是并了一颗150pF电容,串了7.5K电阻以及15nF电容到地,电池输入1W-10mR的电阻,电感是1030封装-2.2uH的