This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无法在网站上看到 sensortag

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/600327/cc2650-unable-to-see-the-sensortag-on-website

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2531、

无法从网页查看 TI sensortag 2.0

根据链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc26xx_sw_examples 、我使用了 BeagleBone Black、CC2531 USB 软件狗和 CC2650 sensorTag。 我成功访问了网站[bbbb::100]、并且能够在[bbbb:100]/sensor.html 上看到 sensorTag。

 

然后我用 Raspberry PI 替换了 beaqglebone 黑色、我的 Raspberry 版本为4.4.50-v7+。  配置完成后、我能够访问[bbbb::100]、但我无法在网站上看到 sensorTag。 我在  GitHub 上找到了一个链接 github.com/.../92、它的问题与我的问题相同。 但他的 Raspberry PI 版本较旧。 我没有/etc/inittab 文件,/boot/cmdline.txt 的内容也不同。 现在我不知道如何配置它。 有几张相关图片。

感谢您的关注!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../setup-6lbr-to-run-6lowpan-with-cc2531.html 中的步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的步骤和所有配置与您的链接完全相同、我可以访问[bbbb::100]。 但问题是我看不到网站上显示的 sensortag。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在您的 sensortag 上使用 nullrdc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、昨天晚上出现的帖子实际上是我1周前发布的、我不知道为什么它突然出现了... 我昨天还在处理其他问题。 关于 sensortag、我按照步骤将演示 bin 文件刷写到它。 您能告诉我有关 nullrdc 的更多信息吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 cc26xx-web-demo 示例的 project-conf.h 中添加以下行并重新编译二进制文件以再次进行测试。

    UNDEF NETSTACK_CONF_RDC
    #define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我首先尝试使用 Raspberry PI 将 bin 文件刷写到 sensortag、但仍然无法在网站上看到传感器。 然后、我使用 BeagleBone Black 进行测试、即使使用 BeagleBone Black、我也无法在网站上看到传感器。 Raspberry PI 或 BeagleBone Black 上是否还有其他配置? 或者是否有其他方法? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新6lbr 出现问题。 您可以转到/6lbr 文件夹并运行"git checkout ff69ae4214407eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49"。 您将在2016年12月22日获得6lbr 版本、您可以重新构建6lbr 以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在我今天尝试您的方法之前、我想确保 sensortag 工作正常。 因此、我使用 BeagleBone 进行测试。 但是、我意外地看不到网站上的 sensortag、昨天我可以看到网站上显示的 sensortag。 我完全访问了此链接 processors.wiki.ti.com/.../Contiki_setting_up_sw 、我不知道为什么它突然不能与 BBB 配合使用。 你有什么想法吗?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在可以看到6lbr 网页吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、但看不到传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 sensortag 上使用 nullRDC、6lbr 是否得到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的"不"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法使用 nulldrc 在网站上看到 sensortag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定您的 sensortag 和6lbr 位于同一个通道上? 我建议您设置传感以检查无线消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、在我将 raspian 的版本更改为4.1、将6lbr 的版本更改为1.3.3之后、它最终检测到了传感器标签。 但是、现在我面临另一个问题、即传感器标签无法形成连接... 我将发布一个包含更多详细信息的新报告。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在能否连接到传感器节点的网页?