您好,
如下原理图所示,在输入短路期间,我们使用“ LM74700-Q1”进行反向电流阻断。 我们在MOSFET“ RQ5E070BN”后面连接一个BUCK转换器。 电阻负载连接在降压电路的后面,最大功率为30W,因此我认为它适合此应用。
但是我们测试了“ LM74700-Q1”,发现它不适用于15V输入。 “ VCAP至阳极”电压接近于零,显然charge pump工作不正常。 并且我们已经确认“ EN”已正确连接到“ ANODE”,并且它们具有15V的电压。
我们已经调试并确定这不是硬件连接问题,并尝试更换芯片,但问题仍然无法解决。 22uF电容器“ Cin12和Cin13”吸收了大多数开关电流纹波,因此不会影响“ LM74700-Q1”。
该芯片是否不适合此类应用,或者我们的电路参数设计存在问题? 这个问题非常紧急,我们希望得到您的快速解答。 谢谢!