This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100:传感器不响应请求

Guru**** 2607395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/974428/tmp100-sensor-doesn-t-respond-to-request

器件型号:TMP100

大家好、团队、

我的客户希望在其中一个项目中使用 TMP100。 他们决定在订购 PCB 之前对其进行测试。 该传感器通过上拉电阻器(每个4.7K)连接到 MCU (stm32f072c8t6)。 地址引脚直接接地。 MCU 发送了地址(根据数据表为1001000)、但传感器通过 NACK 位进行响应。 他们尝试了所有可能的地址、不同的时钟频率和两个传感器。 他们都发送了 NACK 信号。  

他们还应注意到、i2c 总线上还有另一个地址的器件。 它工作正常。

您是否有任何关于传感器为何不响应请求的建议?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    要帮助我们进行故障排除、请提供一些更多信息:

    1. 您尝试了哪些时钟频率?
    2. 请提供传输期间 MCU SDA 和 SCL 逻辑分析仪的屏幕截图以及 TMP100的 NACK
    3. 请提供 SDA 和 SCL 示波器的屏幕截图、重点介绍上升/下降时间

    谢谢、

    Chris