大家好,
最近设计了块电路板,供电电压5.0V,电源是通过当前常用的5V适配器(手机充电器)来供电。在测试过程中,发现如下问题:
1)当用其他设备的接地线触碰电路板的接地端口,会导致电路板复位。
2)更有甚者,当用一根导线(不接任何设备)裸露的一端触碰电路板的接地端口,也会导致电路板复位。
3)使用开关电源供电,电路板正负极分别接电源的+,-极,仍然会复位(如图所示)。
4)使用开关电源供电,电路板正极接电源的+,负极接电源的-和GND,那么就不会出现复位。
原因很确定,就是因为适配器的负极不是真正的GND,导致电荷不能及时传导到大地,从而出现复位。
我的问题是:适配器只有形式上的负极,而没有真正的GND,这种问题可以怎么解决呢?
期待各位的回复,谢谢!