用TPS2384的芯片做了一批dc-dc板子,打样测试时接小功率负载测试没问题,就批量做了。
现在接上12瓦左右的负载就带不起来了,输出电压降到4.7v了,请论坛的高手帮忙看下这个板子还有办法补救吗?
看了datasheet,电源芯片GND大焊盘需要打孔接到bottom层,我的pcb板子芯片中间的GND面积是否小了一些,而且没有打孔
可能散热不太好,现在的情况还有办法补救吗?
1.输入电压范围24-40v,输出电压12v 1.5A
2.原理图:
3.PCB文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
首先建议确认电感饱和电流至少要在1.9A以上?
芯片是否发热严重?
估计是太热了, 测试的时候可以使用风冷或者加散热器来实验,实际制作电路板建议使用多些覆铜,尽可能使用更多的层数。
Hi
接上述TPS54160的case.
从layout上确实不太好,如果layout中的D5对应的是输出整流肖特基,整个功率回路就很大,这个很影响带载能力的。
你好,我现在也遇到相同的问题,带12欧姆的负载,电压从12V掉到11V,电流设计从1A变成0.9A左右,请问下你后面怎么解决的,谢谢!