This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:未使用的引脚和静态电流

Guru**** 2949240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953599/pcm1754-unused-pins-and-quiescent-current

器件型号:PCM1754

大家好、

我们的客户正在使用 PCM1754、他们需要有关如何配置 引脚7 VoutL 或 PIN8 VoutR、引脚11 ZEROA 引脚(未使用时)以及器件静态电流的信息。 请提供上述信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashid、

    IQ 数据位于数据表中:

    VOUTL 和 VOUTR 引脚是模拟电压音频输出引脚。  它们的最小负载阻抗指定为5kΩ Ω、因此与它们连接的任何元件都应具有相对较高的阻抗(> 5kΩ Ω)。

     

    通常、输出端具有一个低通滤波器、用于衰减带外噪声。  本文讨论了有源滤波器相对于无源滤波器的优点、但我们看到在大多数情况下、无源 RC 用于降低成本和减少设计空间。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa322/sbaa322.pdf

     

    如果未使用、ZEROA 输出引脚可保持悬空。